EcoStruxure Trafo İşletimi
En son IEC 61850 ve siber güvenlik standartlarına dayalı olarak, Trafo Otomasyon Sistemlerimiz (SAS) gelişmiş birlikte çalışabilirlik, bağlantı ve güvenliği bir araya getirir.
EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor
IEC 61850 standardına dayalı dağıtım şebekeleri daha akıllı ve daha karmaşık hale gelse de performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik zorlukları devam ediyor.
EcoStruxure™ Asset Advisor
Bir elektrik dağıtım sistemi arızası büyük kesintilere ve hatta tam tesis kapanmasına bile yol açabilir. EcoStruxure™ Asset Advisor ile varlıklarınızı koruyun.
Kontrol cihazları ve RTU'lar
Şebeke operasyonları varlık yönetimi için uzaktan izleme ve kontrol gerekir. Etkili stratejiler arasında farklı mimariler, eski protokoller ve medya olabilir.
Koruma röleleri, şebekenizi işletmek için gereken temel güvenliği sağlar. Temel görevi operasyonel güvenliği ve emniyeti iyileştirmek olan kapsamlı cihazlarımız, güvenliği ve emniyeti artırmanıza yardımcı olan, zamanla etkisini kanıtlamış işletim ilkeleri ve işlevleri sağlar. Siber güvenlik ve operasyonel güvenlik özellikleri, cihaza erişimi daha iyi kontrol etmenizi ve böylelikle riske maruz kalma oranını azaltmanızı sağlar.
Düzenlemeler, güvenlik, kesintiler, itibar, sigorta oranları ve kârdan ödün vermeden şebeke düğümü güvenilirliğini artırın. EcoStruxure™ Trafo İşletimi çözümü kolay kullanılabilir ve yönetilebilir ve aynı zamanda güvenilir, uygun fiyatlı, açık ve birlikte çalışabilirdir.