Hastanelerde akıllı oda ne anlama geliyor?
Hastanelerde akıllı odalar, EcoStruxure bağlantılı oda çözümlerimiz dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi teknolojileri kullanan, teknolojik olarak gelişmiş bir hasta odası anlamına gelir. Tıbbi bakımın kalitesini artıran otomatik sistemler ve cihazlarla, genel hasta deneyimini iyileştirmek mümkündür. Akıllı bir odada, sağlık uzmanları hastaları gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve odanın ortamını uzaktan kontrol edebilir. Konforlu bir sıcaklık, aydınlatma ve eğlence seçeneklerinin sunulmasını içerir. Akıllı odalar geleceğin akıllı hastane yataklarını da sunuyor. Hastaların yaşamsal belirtilerini, hareketlerini ve uyku düzenlerini takip etmek için sensörler ve izleme sistemleri içerir.
Akıllı hastane odası yönetimi çözümlerimiz nasıl yardımcı oluyor?
Akıllı hastane odası yönetimi çözümlerimiz sağlık sonuçlarını, bakım kalitesini ve hasta memnuniyetini iyileştirirken enerji tasarrufu sağlıyor ve çevresel etkiyi azaltıyor. Tıp uzmanlarına gerçek zamanlı hasta verileri ve oda ortamı üzerinde kontrol sağlayarak, tıbbi bakım verimliliğini artırabilir ve hastane deneyimini hastalar için daha konforlu hale getirebiliriz. Çözümlerimiz ayrıca hastanelerin enerji tüketimini azaltmalarını sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor. Daha iyi enerji yönetimi ile yönetim maliyetlerini de düşürüyor ve uzun vadede hastanelerin maliyet verimliliğini artırıyoruz. Geleceğin akıllı odaları ve akıllı hastane yatakları sayesinde hastalar, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri alırken konforlu bir sıcaklığın, eğlencenin ve daha iyi bir yaşam kalitesinin keyfini çıkarıyor. Akıllı hastane odası yönetimi çözümlerimizi tercih ederek geleceğin hastanesini bugünden deneyimleyebilirsiniz.