Uzaktan gerçekleştirdiğiniz operasyonlarınız için çözümler

İş yeri güvenliğini artırırken ve toplam sahip olma maliyetini düşürürken saha üretimini en üst düzeye çıkarmanız gereklidir. Uzak varlıklarınızdan veri aktarımı güvenli ve güvenilir olmalıdır. Ayrıca, ölçeklendirilebilir ve esnek bir mimariyle karar alma sürecini sadeleştirmeniz ve kolay kurulum ve yapılandırma sağlamanız da gereklidir.

lady analysis the graph

Uzaktan izleme çözümleri

Uzaktan gerçekleştirdiğiniz operasyonlarınız için sürdürülebilir, güvenilir ve güvenli çözümler.

Enerjiler ve Kimyasallar için uzak operasyonlar

Kablosuz cihazlar, Akıllı RTU'lar ve gömülü uygulamalardan operasyon ve ölçüm verilerinin uzaktan alınması ve depolanmasına kadar eksiksiz bir çözüm.

  • Üretimde önceki aşamalar: Kuyu sahası yönetimi, kuyu sahası otomasyonu, çubuk pompa kontrolü, gaz ve sıvı ölçümleri, SCADA Yazılımı
  • Boru Hattı - SCADA Yazılımı
Standart Alternatif Metin

Enerji ve Kimyasallar için çözümler ve avantajlar

Su ve Atık Su için uzaktan gerçekleştirilen operasyonlar

Dünyanın kritik altyapısını izlemek ve kontrol etmenin yanı sıra enerji ve su kaynaklarının güvenli ve güvenilir şekilde tedarik edilmesine yardımcı olmak için uzaktan gerçekleştirilen operasyon çözümleri.

  • Atık su arıtma tesisi
  • Atık su kaldırma istasyonları ve şebekeleri
  • Su şebekeleri
  • Su kaynakları
Standart Alternatif Metin

Su ve Atık Su için çözümler ve avantajlar

Neden bizimle çalışmalısınız?

  • Standart Alternatif Metin
    Uzaktan gerçekleştirilen operasyonlar
  • Yukarı oklu grafik simgesi
    Daha iyi sonuçlar için daha fazla kapasite

Uzaktan otomasyon çözümleri hakkında bilgiler

  • Standart Alternatif Metin
  • Standart Alternatif Metin
  • Standart Alternatif Metin
  • Standart Alternatif Metin
  • Standart Alternatif Metin
  • Standart Alternatif Metin