Enerji açısından verimli bina çözümleri
Binalara yönelik yeni enerji ortamını sahiplenin
Elektrik enerjisi kullanımını doğru şekilde izlemek ve analiz etmek için enerji yönetim yazılımını entegre eden akıllı güç dağıtım sistemleri sunuyoruz.
75%
günümüzde AB’deki binaların enerji tasarruflu olma oranı¹.
80%
dünya çapında lider şirketlerin sürdürülebilirlik² raporları.
95%
2026 yılına kadar enerji üretim kapasitesindeki artışın büyük bölümü yenilenebilir kaynaklara bağlı olacak³.
Enerji açısından verimli binalar için çözümlerimizden faydalanın
Yazılımımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi keşfedin
Şunlar da ilginizi çekebilir:
Kaynaklar
1 Avrupa Komisyonu, Yenileme dalgası
2 KPMG, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu KPMG Anketi
3 Uluslararası Enerji Ajansı, Yenilenebilir elektrik alanındaki büyümeyi dünya çapında her zamankinden daha hızlı artarak yeni küresel enerji ekonomisinin ortaya çıkışını teşvik ediyor
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.
Ticari binalarda sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği neden önemlidir?
Sürdürülebilirlik odaklı şirketler daha verimli hale gelirken, müşteriler de sosyal veya çevresel konuları desteklediğini düşündükleri firmalara daha fazla bağlılık gösteriyor. Elektrik profesyonelleri, enerji geçişinin ve akıllı binaların kalbinde yer alır. Dijitalleşmenin üstesinden gelmek, verimliliği artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için enerji yönetimi oluşturmanız gerekir. Ticari binalarda enerji verimliliğini artırarak ve yenilenebilir stratejimizi tüm ürün ve hizmetlerinize uygulayarak müşterilerinizin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz.
Bir binayı nasıl sürdürülebilir hale getirirsiniz?
Müşterilerimizi ticari binalarda enerji verimliliğini artırma, kullanım alanını optimize etme ve enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf etme konusunda destekleme konusunda kanıtlanmış deneyime sahibiz. Bir binayı daha sürdürülebilir hale getirmek için EcoStruxure platformumuzu, enerji yönetim yazılımımızı, güç dağıtım anahtarlama donanımımızı ve dijital hizmetlerimizi sunarak şebekenizdeki tüm ürünleri bağlamanıza ve enerji kullanımını optimize etmek ve bakım programında devrim yaratmak için kritik verileri ve içgörüleri toplamanıza olanak tanıyoruz. Üretim ve operasyon aşamaları boyunca sürdürülebilirliği ve kaynakların optimum kullanımını sağlamanıza yardımcı olacağız. Enerji açısından verimli binalar tasarlayarak daha iyi bir geleceğe doğru bir adım atıyoruz.