Ev ve veri merkezinden endüstriyel ortamlara kadar güç koruması ve yönetim çözümleri.

    Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

  • Nevada Yüksek Mahkemesi: APC-Başka Bir Şeye Bakmaya Gerek Yok UPS sistemlerimiz tarafından sağlanan güç yedekleme planı sayesinde, Nevada Yüksek Mahkemesi, sık yaşanan elektrik kesintileri yüzünden temposunu kaybetmiyor. Yüksek Mahkeme'nin ağ uzmanı Fred Aker, Las Vegas'taki Interop 2014 etkinliğindeki standımıza uğradı ve mahkemelerinin hem veri merkezi hem de masaüstü yedekleme gereksinimleri için sistemlerimize güvenmeye nasıl başladığını açıkladı.
  • Mobile Devlet Okulları: APC-Sıklıkla Meydana Gelen Elektrik Yüklü Fırtınalardan Korumaya Devam Ediyor Ayda 22 şimşek fırtınası yaşanan bir bölgede çalıştığınız zaman, bilgisayarınızı ve ağ ekipmanlarınızı elektrik kesintilerinden korumak için daha iyi adımlar atmanız gerekir. Alabama'da yer alan Mobile County Devlet Okulları Denetimcisi George Mitchell de tam olarak bunu yapıyor. İlçedeki 90 okulda IP üzerinden sesli iletişim ve Web bağlantılarını destekleyen Cisco anahtarlarını korumak için SmartUPS kesintisiz güç beslemesi sistemlerimizi kullanıyor. Las Vegas'ta düzenlenen Interop 2014 etkinliğinde Mitchell ile yapılan bu video röportajından daha fazla bilgi edinin.
  • Bob Hope Havalimanı: APC, 4 Milyon İnsanın 7/24 Güvenli Seyahat Etmesine Yardım Ediyor

    Havalimanı veri merkezleri, doğrudan kritik altyapı sınıfına giriyor: İniş yapmaya çalışan bir uçakta olan herhangi birine sorabilirsiniz. Ancak hava trafik kontrolünü destekleyen sadece veri merkezleri ve yedek güce ihtiyacı olan sadece diğer havalimanı sistemleri değil. Pist aydınlatmasından havalimanı boyunca duvara monte edilmiş defibrilatörlere kadar her şey de buna ihtiyaç duyuyor. Bu gereksinimleri karşılamak için Kaliforniya, Burbank'te yer alan Bob Hope Havalimanı BT Direktörü Rudy Barrow, Kaliforniya'da sık görülen türde elektrik kesintilerinin havalimanının işleyişini engellememesini sağlayan bir dizi UPS sistemimizi kullanıyor. Burada, kendisinin ortamının çeşitli gereksinimlerini ve UPS tercihi için neden uzun zamandır bizi seçtiğini açıklıyor.

  • Security Central: Güvenlik İzleme için %100 Güvenilirliği Koruma

    Güvenilir yedekleme gücünün sağlanması, yalnızca doğru ekipmanı seçmekle kalmayıp, aynı zamanda planlandığı gibi çalıştığından emin olmak için düzenli olarak test etmeyi de gerektirir. Alarm sistemi izleme şirketi Security Central'ın genel müdürü Brett Springall da tam olarak bunu yapıyor. Yedek jeneratörlerini tamamlamak için UPS'lerimizi kullanmanın yanı sıra, kurulumu her hafta test ediyor. Springall'ın şirketinin "hiçbir kesinti olmadan" bir yılda üç elektrik kesintisinden nasıl kurtulduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Sohbet için uygun temsilci var