Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), elektriğe bağlı elektronik cihazlar için güç koruması sunar. Güç kesildiğinde veya güvenli olmayan seviyelerde dalgalanmalar yaşandığında UPS, elektriğe bağlı hassas ekipmanlar için anında temiz güç ve aşırı gerilim koruması sağlar.
Schneider Electric'in markası olan APC; Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri, Ağlar ve Sunucular, Veri Merkezleri ve Tesisler için UPS seçenekleri sunmaktadır.
Evinizde veya iş yerinizde neden bir UPS'e ihtiyacınız var?

Ev: İletişim, güvenlik ve eğlence amaçlarıyla her gün ihtiyaç duyduğunuz elektronik cihazlar; beklenmedik kesintiler, gerilim dalgalanmaları veya diğer elektrik kesilmelerinden dolayı hasar görme ve arızalanma riski altındadır. Bir UPS, aşağıdakiler dahil olmak üzere elektronik cihazlar için kesintisiz güç ve güç koruması sağlar:
- Kablosuz ağ ekipmanları (yönlendiriciler, modemler)
- Bilgisayarlar
- Televizyonlar
- Güvenlik sistemleri
- Oyun konsolları
- Mobil cihazlar

İşletme: Elektrik kesintilerinin neden olduğu arıza süreleri herkes için rahatsızlık vericidir, ancak bir işletme veya kuruluş için finansal açıdan da zorlayıcı olabilir. Bir UPS tarafından engellenmiş olabilecek elektrik kesintilerinin neden olduğu arıza süreleri sebebiyle her yıl milyarlarca dolar zarar edilmektedir. Fortune 1000 şirketleri için:
- Planlanmamış arıza sürelerinin ortalama yıllık maliyeti 1,25 - 2,5 milyar dolardır
- Altyapısal arızaların ortalama saatlik maliyeti: 100.000 $
- Kritik uygulama arızalarının ortalama saatlik maliyeti: 500.000 $—1 milyon $
Küçük ve orta ölçekli işletmeler, arıza süreleri sırasında gelir elde etme konusunda sınırlı bir kapasiteye sahip oldukları için, finansal riske en fazla maruz kalan oluşumlardır.

Elektronik aletler, hem maksimum watt değerlerine hem de maksimum VA (volt-amper) değerlerine sahiptir. Bağlı ekipmanların, bu değerlerden herhangi birini aşmaması gerekir. Watt, ekipman tarafından çekilen gerçek gücü ölçer. Volt-amper ise ekipmanlara uygulanan gerilim ile ekipmanlar tarafından çekilen akımın çarpımıdır.

VA değeri watt değerine her zaman eşit veya daha fazla olmasına rağmen, bilgisayarlar ve UPS ünitelerinin watt ve VA değerleri önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Watt ile VA'nın oranına "Güç Faktörü" denir ve bir sayı (örn. 0,8) ya da yüzde (örn. %80) ile ifade edilir. Bir UPS'i spesifik güç aralığındaki gereksinimleriniz için seçmek istediğinizde, güç faktörü büyük önem kazanır. Genellikle, UPS'inizin Çıkış Watt Kapasitesi, herhangi bir bağlı ekipman tarafından çekilen toplam güçten %20-25 daha yüksek olmalıdır.

Bu, UPS'iniz ile yedeklemek istediğiniz ekipmanlara bağlı olarak değişir. Çalışma süresi, bir UPS'in elektrik kesintisi durumunda kendisine bağlı ekipmanlara güç sağlayabileceği süreyi ifade eder. UPS'inize ne kadar çok cihaz takarsanız, o kadar az çalışma süresine sahip olursunuz. Bu nedenle UPS'inizin yalnızca en kritik ekipmanlarınıza yedek güç sağladığından emin olunması önemlidir.
Bir UPS sistemi seçerken hangi temel özelliklere dikkat etmelisiniz?
Temel
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Aküler - Deneyimli kullanıcıların akü yükseltme ve değiştirme işlemlerini yapmasına izin vererek kullanılabilirliği artırır.
Akım Korumalı Prizler - Kesintiler sırasında öncelikli olan elektronik aletleri çalıştırmak için kullanılan akü gücünü azaltmadan, ikinci öncelikli elektronik aletleri ani dalgalanmalar ve artışlardan korur.
Bina Kabloları Hata Göstergesi - Kullanıcıları duvar devrelerindeki tehlike teşkil edebilecek kablolama sorunlarıyla ilgili bilgilendiren LED göstergesi.
Transformatör Bloğu Boşluklu Prizler - Bağlı ekipmanları diğer fişlere erişimi engellemeksizin korur.
Otomatik Test - Değiştirilmesi gereken akülerin otomatik olarak erken tespit edilmesini sağlayan periyodik akü kontrolü.
Gelişmiş
Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR) - Aküyü kullanmadan düşük ve yüksek voltaj koşullarını düzelterek aküye geçişten önce geniş kullanılabilirlik alanı sağlar.
Aküde Saf Sinüs Dalgası Çıkışı - Etkin PFC (güç faktörü ile düzeltilmiş) sunucular ve hassas elektronik aletler için en yüksek derecede uyumluluk sağlamak amacıyla şebeke gücünü simüle eder.
SmartSlot - UPS yeteneklerini ağ yönetim kartlarıyla özelleştirir.
Artırılabilir Çalışma Süresi - Harici akü paketleri aracılığıyla gerektiğinde ek çalışma süresi sağlar.
Güç Koşullandırma - Bağlı yükleri dalgalanmalar, ani voltaj artışları, yıldırım ve diğer güç kesintilerine karşı korur.
İleri Düzey
Ayarlanabilir Gerilim Aktarım Noktaları - Giriş gerilimi penceresini genişleterek veya çıkış voltaj regülasyonunu azaltarak faydalı akü ömrünü en üst düzeye çıkarır.
Sıcaklık Dengeli Akü Şarj Etme - Şarj voltajını akü sıcaklığına göre ayarlayarak akü ömrünü uzatır.
Akıllı Akü Yönetimi - Akıllı, hassas şarj ile akü performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Önleyici Hata Bildirimi - UPS bileşenlerini proaktif olarak değiştirmeyi sağlayan erken uyarı arıza bildirimi sağlar.
Tak ve Çalıştır Harici Aküler - Bir UPS'e ek çalışma süresi eklerken temiz ve kesintisiz güç sağlar.

Güç sorunlarının çoğu; kasırgalar, gök gürültülü sağanak yağışlar, kar, buz ve sel gibi hava koşullarından etkilenmenin yanı sıra ekipman arızaları ve trafik kazaları nedeniyle zarar gören binlerce km iletim hattına sahip ticari elektrik şebekesinden kaynaklanmaktadır.
Farklı güç sorunları hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen Yedi Farklı Güç Sorunu adlı makalemize göz atın.

Ev ve Ofis Cihazları
Bilgisayarlar, ev ağı, harici depolama, oyun, ev sunucuları ve daha fazlası için kesintisiz güç kaynağı ve aşırı gerilim koruması.

Ağlar ve Sunucular
Giriş seviyesindeki cihazlardan, yüksek performansa sahip sunuculara, depolama ve iş ağı sistemlerine kadar geniş bir çerçevedeki güç kullanılabilirliğini ve yönetimini sağlar.

Veri Merkezleri ve Tesisler
Tesisin genelindeki ağlar, veri merkezleri, kritik öneme sahip sistemler ve endüstriyel/üretim süreçleri için tamamen entegre çözümlerle birlikte üç fazlı güç koruması.

Özel Uygulamalar
Endüstriyel kontroller, yenilenebilir enerji, denizcilik, telekomünikasyon ve diğer konfigürasyonlar dahil olmak üzere özel tek fazlı uygulamalar için kesintisiz güç sistemleri.

UPS Yönetimi
UPS yönetimi ve güvenli sistem kapanması için yazılım, ağ yönetim kartları ve çevre birimleri.

UPS Yedek Aküleri
Back-UPS, Smart-UPS ve Smart-UPS On-Line için yedek akü kartuşları (RBC).
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Buradan başlayın!
Hemen yanıt alın. Kendi kendinize çözüm arayın veya uzmanlarımızdan biriyle iletişim kurun.
Destek Birimi İle İletişime Geçin
Daha fazla bilgi, teknik destek, şikayetlerle ilgili yardım ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimize ulaşın.