UPS Yönetim Yazılımı nedir?
APC PowerChute™, sistemlerin sorunsuz şekilde kapanmasını sağlayan ve enerji yönetimi özellikleri sunan bir UPS yönetim yazılımıdır. PowerChute yazılımı, bir güç kesintisi sırasında bağlı kritik cihazlarınızı uzaktan kapatmanızı sağlayarak potansiyel veri kaybını veya bozulmasını önler.
PowerChute yazılımı evde veya ofiste içinizin rahat olmasını sağlar.
Veri kaybını koruyun ve önleyin: Uzun süreli güç kesintileri sırasında veri güvenliği ve dayanıklılık sağlar
Proaktif çalışma süresini etkinleştirin: Gözetimsiz başlatma, güç koşulları yeniden sağlandığında hemen çalışır duruma geçilmesini sağlar
Mevcut Kurumsal Yönetim Sistemlerine entegrasyon: Çok protokollü destek, esnek çözüm entegrasyonu sağlar
Hangi UPS Yönetim Yazılımını kullanmalıyım?
PowerChute Serial Shutdown
Özel seri veya USB bağlantıları kullanan masaüstü, sunucu ve iş istasyonları için UPS yönetimi, hassas kapatma ve enerji yönetimi yazılımı. PowerChute Serial Shutdown ile kritik önem taşıyan evinizi, ev ofisinizi veya küçük ve orta ölçekli işletmenizi koruyun ve beklenmedik güç kesintilerine karşı hazırlıklı olun. Ev ve Ofis Elektroniği ile Ağ ve Sunucu UPS ürünlerimizle uyumludur.
PowerChute Serial Shutdown yazılımını indirinPowerChute Personal Edition
PowerChute Personal Edition artık doğrudan PowerChute Serial Shutdown ile değiştiriliyor. Kritik önem taşıyan ev ve ev ofis cihazlarınızı bağlı tutun. Back-UPS modelleriyle uyumlu PowerChute Serial Shutdown ile kişisel ve profesyonel verilerinizi koruyun ve son teknoloji bilgisayarınızın ömrünü uzatın.
PowerChute Serial Shutdown hakkında daha fazla bilgi edinin
PowerChute Business Edition
PowerChute Business Edition artık doğrudan PowerChute Serial Shutdown ile değiştiriliyor. Smart-UPS modelleriyle uyumlu PowerChute Serial Shutdown ile küçük ve orta ölçekli işletmenizin korunduğundan emin olun ve beklenmedik güç kesintilerine karşı hazırlıklı olun.
PowerChute Serial Shutdown hakkında daha fazla bilgi edininPowerChute Network Shutdown
Ağ Yönetim Kartına sahip Smart-UPS modelleriyle uyumlu PowerChute Network Shutdown ile fiziksel sunucuların ve sanal makinelerin ağ tabanlı, hassas, gözetimsiz kapatılmasını sağlayın, veri bütünlüğünü koruyun ve kritik olaylar sırasında sistem kesinti süresini azaltın.
Network Shutdown yazılımını indirin
UPS'nin Uygun Şekilde Kapatılma özelliği nasıl çalışır?
1. Uzun süreli güç kesintileri, UPS yedekleme süresini geçtiğinde PowerChute bağlı ekipmanınızın (bilgisayar, sunucular) gözetimsiz ve uygun şekilde kapanmasını tetikler.
2. Kurumsal ortamlarda, PowerChute Network Shutdown sanal makinelerin (VM'ler) doğru sırada kapanmasını sağlar. Bu özellik, sanal makinelerdeki iş yüklerinin güç kesintisinden etkilenmeyen ana makinelere taşıyarak çalışma süresini korur. Sıralı geçiş, potansiyel veri kaybı ve bozulmasına karşı koruma sağlar.
3. Güç geri kazanıldığında, UPS açılır ve sunuculara güç sağlamaya başlar. Sunucular yedeklendikten sonra PowerChute Network Shutdown, kararlı koşulları tespit edip küme hizmetlerini ve VM'leri başlatabilir.
Yükleme işlemi nedir?
Serial Shutdown
APC USB kablosunu bilgisayarınızın veya sunucunuzun USB bağlantı noktasına bağlayın. Ardından yazılımı doğrudan bilgisayarınıza indirin, bu yalnızca birkaç dakikanızı alacaktır. Bu işlemden sonra yazılım UPS'i tanır. Yükleme talimatları için kurulum kılavuzunu izleyin.
Kurulum kılavuzunu okuyunNetwork Shutdown
PowerChute Network Shutdown, fiziksel ve sanal ortamları korumak amacıyla UPS ile iletişim kurmak için Schneider Electric Network Management Card (NMC) ile birlikte çalışır. Her Smart-UPS, PowerChute yazılımı ile iletişim kurmak için kendi NMC'sini gerektirir. PowerChute'un sistemi kontrol etmek için ayrı bir Windows/Linux/diğer sunucu üzerinde çalışması gerekir.
Sonraki adımları anlama
Back-UPS Mac OS Kullanıcısı mısınız?
PowerChute Serial Shutdown, Mac OS işletim sistemini desteklemez. Enerji yönetimi özellikleri ve zamanlanmış kapatma, Mac OS işletim sistemine özgü özelliklerdir.