的映像 数据中心IT区域框架如何降低成本和 加快IT机架部署的分析

数据中心IT区域框架如何降低成本和 加快IT机架部署的分析

关于IT机架群(或区域)的部署和管理有一种更适合的方式。高效、独立的区域框架遏制系统可以快速组装并用作辅助设备的顶置安装。与传统部署方法的不同之处在于,气流遏制和安装辅助设备的基础设施与框架集成,有助于机架轻松进出。区域及其所有安装辅助设备的基础设施都可以在机架安装到位之前进行部署。IT设备在机架中的安装可与区域组件的安装同时进行。传统方法需要在吊顶和高架地板下安装设备,成本高,费时费力,而且容易破坏楼宇结构,而框架顶置式安装则避免了这些问题。本白皮书介绍了高效的数据中心区域框架遏制系统,并展示与传统方法的遏制系统相比,它们如何将部署时间缩短21%,以及将投资成本降低15%。

日期: 21 8月 2017 | 類型: 白皮書
語言: 中文 | 版: V0
參考文件: SPD_WTOL-AJDHLT_CH

檔案

檔案名稱
WTOL-AJDHLT_R0_CH.pdf