{}

搜尋常見問題

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"使用關鍵字搜尋或提出問題","searchBtn":"搜尋","error":"請輸入搜尋關鍵字"}}

歐美在低壓配電盤的發展?

越來越多廠商為了增加競爭力, 研發新的配電盤, 以得到 IEC 61641 的認證, IEC 61641 是 Internal arc test 又稱為 Arc resistance, 目的是確保當internal arc 產生時, 所產生的危害(高溫高壓的氣體 等等 )可以被配電盤控制, 而不會爆炸造成人員與外部設備的傷害, 因此, 有  IEC 61641 的認證是更確保人員設備的安全

這是否有幫助?