常見問題 (FAQs)

什麼是額定單個和背對背電容器組開斷電流?

公佈日期: 14 九月 2016

根據國標GB1984-2003:
額定單個電容器組開斷電流指在規定的使用和性能條件以及在其額定電壓下,所能開斷的最大電容器電流。該開斷電流是指在斷路器的電源側沒有連接並聯電容器時開合一臺並聯電容器 的開斷。
額定背對背電容器組開斷電流指在規定的使用和性能條件以及在其額定電壓下,所能開斷的最大電容器電流。該開斷電流是指在斷路器的電源側接有一組或幾組電容器,且它能提供的關合涌流等於額定背對背電容器組關合涌流時開合並聯電容器組的開斷電流。
EVolis和EV12的單個電容器組開斷電流是400A,沒有背對背電容器組開斷電流的參數。
 

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。