常見問題 (FAQs)

中壓開關有哪些操作機構?

公佈日期: 14 九月 2016

 
中壓開關常見的操作機構有電磁操作機構、彈簧操作機構和永磁式操作機構。
電磁操作機構的特點通過電磁鐵通入大的直流電,產生電磁力吸引銜鐵運動從而帶動斷路器的分合。優點是結構簡單、可靠性高;缺點是為了產生合閘的電磁力,需要配套昂貴的直流電源,此外合閘沖擊力過大,容易造成輔助觸點接觸不良,損壞精密儀器。此操作機構在市場上接近被淘汰,施耐德沒有此類產品。
彈簧操作機構的特點是通過彈簧來提供合閘和分閘的動力,儲能電機給合閘儲能,合閘的過程中順便又給分閘彈簧儲能。優點是儲能電機功率相對小,價格較低;缺點是結構較復雜,易發生故障。此操作機構為主流產品,施耐德的EV12S和HVX等都是彈簧操作的。
永磁式操作機構是近期興起的操作機構,它也通過線圈通電吸引銜鐵運動來分合閘,但它又增加了永久磁鐵來做合閘位置的保持,這樣避免了其它操作機構的復雜的機械保持裝置。優點是結構大大簡化,可靠性大大提高,操作機構的機械壽命可達到100000次。缺點是永久磁鐵在高溫和振動下易退磁,並且需要電子系統進行故障診斷,增大維修難度。此操作機構還不完善,但是未來發展趨勢,施耐德已有VL12柱上式永磁斷路器採用這種操作機構。
 

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。