常見問題 (FAQs)

中壓避雷器的額定電壓該如何選擇?

公佈日期: 14 九月 2016

根據國標GB 11032-2010 交流無間隙金屬氧化物避雷器和GBT 28182-2011 額定電壓52kV及以下帶串聯間隙避雷器:
中壓避雷器推薦的額定電壓參考值如下表:
系統標稱電壓(KV) 6     10    35
避雷器額定電壓(KV)     7.6   12.7  42
但根據GB11032-2010的5.11:避雷器在中性點有效接地系統中只需要在額定電壓下耐受10s工頻耐壓,而在中性點非有效接地系統中需要在1.3倍額定電壓下耐受2h,所以在中性點非有效接地系統中選擇避雷器時必須考慮適當放大,比如10KV中性點非有效接地系統中,避雷器額定電壓要浮動15%~25%,即額定電壓為10*1.3*1.25=16.25KV,這樣可選17KV額定電壓的避雷器。非有效接地系統中避雷器推薦的額定電壓可參考下表:
系統標稱電壓(KV) 6     10    35
避雷器額定電壓(KV)     10    17    54
 

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。