{}

搜尋常見問題

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"使用關鍵字搜尋或提出問題","searchBtn":"搜尋","error":"請輸入搜尋關鍵字"}}

對 Quantum RIO 系統,Modicon 有無延長同軸電纜傳輸的中繼器?

沒有用於延長同軸電纜傳輸的中繼器,Quantum RIO 要延長通訊距離,只能采用光纖中繼器
490NRP95400,采用光纖中繼器後,網絡總長可達 13 公里。這點與 Quantum DIO 或 MB+
網絡有所不同,對於 DIO 或 MB+網絡,既有光纖中繼器,也有延長雙絞線傳輸距離的 RR85
中繼器,使用 RR85 中繼器,DIO 或 MB+網絡可延長到 1800 米,使用光纖中繼器,網絡距
離可到 12 公里,兩節點間距離能達 3 公里。

這是否有幫助?