常見問題 (FAQs)

在 Concept 的 LD 程式設計中,當操作「object」→「insert row」插入空行時,為什麼有時可以,有時出錯,錯誤代碼:「LD-3008」,如何解決?

公佈日期: 26 十月 2016

使用「object」→「insert row」插入空行,操作沒有錯,但如果在插入點以下存在有兩個連續的並聯
梯級時,一定要在兩個連續的並聯梯級間留有空行,否則在其上的某個梯級上插入空行時就會出錯,並報
錯誤代碼:「LD-3008」,見圖示,如果在位置 1 沒有空行,則在位置 2 插入空行會出錯,解決辦法,
先在位置 1 插入空行,後在位置 2 插入空行。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。