常見問題 (FAQs)

PL7 軟體程式設計時是否存在實體(位元組、單字長、雙字長以及浮點數)間的覆蓋?

公佈日期: 27 十月 2016

位元組、單字長、雙字長以及浮點數都存放在單存儲區的資料區內,因此在雙字長和單字長以 及單字長和位元組存在覆蓋關係。 例如:%MD0 對應%MW0 和%MW1,%MW0 對應%MB1 和%MB1,%KD0 對應%KW0 和%KW1。 但是不存在和%m 的覆蓋。
 

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。