常見問題 (FAQs)

我用 SEND_REQ 指令作 Uni-telway 從通訊時出錯,在 4 個報告字中的通訊報告中 報 16#0B 錯誤,這是為什麼? 如何解決?

公佈日期: 27 十月 2016

Uni-telway 網路上從 PLC 利用位址 Ad1 發出請求,但在位址 Ad1 上一次只能處理一個 請 求,如果在位址 Ad1 上同時出現 2 個或多個請求,將會導致通訊錯誤,同時會在 4 個報告字中 的通訊報告中報 16#0B,解決的方法是在指令定義時進行分時操作,以確保任何時候同一時 間只會處理 1 個請求.
 

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。