常見問題 (FAQs)

如何在 Concept 中,設置多個 NOM 模板上的 Modbus 口的參數?

公佈日期: 27 十月 2016

140CPU43412A 和 140CPU53414A 都支援六個網路通訊模板,如果配置了 6 個 NOM 模板,在
Configure/Modbus Port Settings 下,第一排設置 CPU 上第一個 Modbus 口的參數,第二
排設置 CPU 上第二個 Modbus 口及第 1,3,5 個 NOM 模板的 Modbus 口的參數,第三排設置
第 2,4,6 個 NOM 模板的 Modbus 口的參數。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。