常見問題 (FAQs)

在 Concept 中用 IEC 程式設計,有無中斷功能?

公佈日期: 26 十月 2016

Concept2.5或以下版本用IEC程式設計,無中斷功能,Concept2.6用IEC程式設計,140CPU43412和
140CPU53414有中斷功能,在新建一個Section時,可選擇此Section是否為定時中斷或I/O事件中斷
。定時中斷是定時執行的中斷,I/O事件中斷是被鎖存/中斷模組140HLI34000的輸入觸發的中斷。定
時中斷無優先順序,I/O事件中斷的優先順序比定時中斷的優先順序高。不同的I/O事件中斷的優先順
序又與140HLI34000的槽位和輸入點有關,槽位數和輸入點數越高,I/O事件中斷的 優先順序越低。
Concept2.6 中斷功能的限制:
1) SFC語言不支援Interrupt sections
2)984LL語言不支援Interrupt sections
3)熱備系統不支援Interrupt sections
4)16位的處理器不支援Interrupt sections

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。