常見問題 (FAQs)

Compact 本地機架配置,最多配多少個模組。擴展機架,需配電源模組嗎?

公佈日期: 26 十月 2016

Compact 主機架 DTA-200 為 5 槽,CPU 占兩槽,擴展機架 DTA-201 為 5 槽,DTA-202 為 2 槽,
一個主機架最多帶 3 個擴展,故本地機架最多可配 18 個模組。 注意 DTA-202 右邊無總 線連接,只
能用於線性配置中,不能用於分層配置,線上性配置時,如有多個擴展機架,DTA-202 只能放於最右邊,
故線上性配置中,最多隻能配 1 個 DTA-202。 擴展機架不需要配電源模組。資料匯流排和 5V 電源均
通過擴展電纜 AS-WBXT-201 至擴展機架。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。