常見問題 (FAQs)

Premium,Micro 通過 TSXFPP10 作為 FIPIO agent 時,如何與 FIPIO 主站進行資料交換?

公佈日期: 27 十月 2016

FIPIO agent與FIPIO主站之間通過共用變數的方式,進行資料交換。具體地說,在 FIPIO主站作FIPIO agent
的配置時,會生成32個輸入字%IW/p.2.c/m.i.r和32個輸出字%QW/p.2.c/m.i.r,在作 FIPIO agent 配置時
,Channel 1 配置了 TSXFPP10 卡後,在配置 Table Start Address,在這裡定義了一個 64 個字的內部字
表%MWi~%MWi+63,此內部字表的前32個字對應於%IW/p.2.c/m.i.r,後 32 個字對應於%QW/p.2.c/m.i.r。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。