常見問題 (FAQs)

Premium TSXP57402M 和 TSXP57452M 能帶的離散量,類比量和專用通道的數量,在產品樣本 1/7 頁有一條解釋為非累積最大值,如何理解其含義?

公佈日期: 27 十月 2016

這兩種 CPU 的 I/O 配置為可變的 I/O 配置,即最大的離散量,類比量和專用通道的限制不固定,離散量,
類比量和專用通道之間的分配按下面的公式給出:
[2×(離散量點數)+15×(類比量通道數)+50×(專用通道數)+150×(AS-I 匯流排數+現場匯流排數+網路)]<10000
注意:TSXP57453M 的離散量,類比量和專用通道的數量為累積最大值,不受上面公式限制。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。