常見問題 (FAQs)

我的編碼器沒有「電源回饋」輸出,那麼與它相連的 TSXCTY2A 的端子「13」如何處理?

公佈日期: 26 十月 2016

TSXCTY2A 的端子「13」是 EPSR 輸入,它的連接分為以下幾種情況:
●與有「電源回饋」輸出的編碼器相連時,EPSR 輸入連接到編碼器的「電源回饋」輸出
●與沒有「電源回饋」輸出的編碼器相連時,EPSR 輸入連接到編碼器側電源正端
●與電感式接近感應器相連時,EPSR 輸入連接到計數感應器電源正端

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。