常見問題 (FAQs)

Premium/Micro 如何實現 MB+通訊?

公佈日期: 27 十月 2016

硬體設定:在 CPU 上插 MB+ PCMCIA 通訊卡 TSXMBP100,通過電纜 TSXMBPCE030/060連接到 MB+分支器上,
注意 TSXMBP100 不能用於 TSXSCY21601 的通道 1。
軟體配置:
通過配置 peer cop 進行通訊,但只有 Premium 支援 peer cop,Micro 不支援;
通過通訊指令進行通訊,在同一個 MB+網中,用 read_var 和 write_var 指令,如要讀寫
通過 BP85 連接的 MB+節點的資料,可用 send_req 指令。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。