常見問題 (FAQs)

我用 2 個 ETZ 進行通信時資料無法採集,但 SEND_REQ 的管理字沒有報錯,這是為什麼?如何解決?

公佈日期: 27 十月 2016

2個ETZ進行通信時故障的原因不是出現在 SEND_REQ 的指令使用上,而是因為沒有做 configuration
of connections 的設置,具體步驟如下:
1) 起動 IE 瀏覽器,輸入ETZ的IP地址
2) 點擊「IP configuration」
3) 在IP configuration介面中的「configuration of connections」中設置通訊對方的XWAY位址,
IP Address位址等等

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。