常見問題 (FAQs)

請問在 Concept 環境下編輯的 DFB 能在 Unity 中打開並且調用嗎?

公佈日期: 27 十月 2016

可以通過下面兩種方式實現:
(1)在 Concept 中調用 DFB,並生成一個.prj 專案,Concept Converter 匯出:用File-Export-Project with
used DFBS,把.prj 檔匯出成一個.asc 檔。在 Unity 打開,就可以 看見曾經在 Concept 中調用的 DFB。然後把這
些 DFB 置入庫就可以的在 Unity 專案 中調用了。
(2)在 Concept 中建一個專案(CPU 要選擇) 不需要調用 DFB,直接用 Concept Converter 匯出:File-Export-
Project with all DFBS+ Macros,把.prj 檔匯出成一個.asc 檔。在 Unity 打開,但是會報告一個錯誤(因為Unity
不支援),就可以看見 Concept 中編輯過的所有 DFB。把這些 DFB 置入庫就可以 在以後的 Unity 專案中調用了。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。