常見問題 (FAQs)

Twido 有集成的系統時鐘(Real Time Clock)功能嗎?

公佈日期: 26 十月 2016

沒有集成的系統時鐘功能,為了使用 RTC 功能,必須使用可選的 Plug-in RTC 模組,型號為:TWDXCPRTC。
但一體型的 40 點的 Twido 都內置了系統時鐘。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。