{}

搜尋常見問題

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"使用關鍵字搜尋或提出問題","searchBtn":"搜尋","error":"請輸入搜尋關鍵字"}}

我有兩台 Neza 的 PLC 通過 RCOM 上的 A,B,G 口連成一個 Modbus 主從網路,但是使用 EXCH 指令卻始終提示通訊錯誤,%SW69=5 且 %MSG. D 和 %MSG. E 變為 1,為什麼?如何解決?

出現上述錯誤的主要原因是沒有正確地設置系統位%S101,%S101 是通訊埠設置位,當 %S101=0 (缺省值)時,
由 EXCH 指令控制的通訊資料由 TRE 口發送/接收,當%S101=1 時,由 EXCH 指令控制的通訊資料由擴展通訊
(即 A,B,G 口)埠發送/接收,所以如果通過擴展通訊 埠通訊,同時又沒有設置%S101 位,就會出現上面所描
述的錯誤,解決的辦法是將%S101 設置為 1。

這是否有幫助?