常見問題 (FAQs)

我在 Neza 的程式設計軟體中為什麼無法設置-(MCS)- 和 –(MCR)- 這兩個特殊線圈?

公佈日期: 27 十月 2016

-(MCS)- 和 –(MCR)- 這兩個特殊線圈在 Nano PLC 中是有效的,其功能與三菱 PLC 的相應特殊線圈的功能類似,
但在 Neza PLC 和 Twido PLC 中,這兩個特殊線圈的功能已被取消,所以現在 Neza 的程式設計軟體中已經無法設
置-(MCS)- 和 –(MCR)- 這兩個特殊線圈。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。