常見問題 (FAQs)

Magelis 中的趨勢記錄能不能有條件的啟動?

公佈日期: 27 十月 2016

Magelis 中的趨勢記錄可以有條件的啟動啟動,具體步驟如下:
●點擊 Configuration 下拉式功能表,點擊 Dialoge table
●選中 use dialogue table 核取方塊
●將 activating graphs plotting 添加到 fuction selected 框中,按確認後退出
●在 application 畫面定義中將趨勢屬性中的 triggering 定義為 on bit,並按 modify bit 按鈕定義觸發功能位
●在 PLC 梯形邏輯圖中定義趨勢圖觸發條件,並將其線圈定義為觸發功能位

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。