常見問題 (FAQs)

XBTZGUMP 與 TSXCUSBMBP 有何區別?

公佈日期: 26 十月 2016

XBTZGUMP 屬於 HMI 產品線,而 TSXCUSBMBP 屬於 HEC 產品線。二者的區別在於 XBTZGUMP 訂貨號含有 USB 轉
MB+配接器及安裝手冊、固定支撐架、用於 DIN 滑軌的 固定附件 AX2-DL02、4 個連接螺釘 CBL ZS M4x16、膠帶
3M.468.MP 等附件。而TSXCUSBMBP僅包含 USB 轉 MB+配接器,不含以上附件。當客戶需要將 HMI 接入 MB+ 網路
時,強烈建議訂購 XBTZGUMP。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。