常見問題 (FAQs)

必須設備雙方都支援 I/O SCAN 才能通過 I/O SCAN 這種服務進行資料交換嗎?

公佈日期: 27 十月 2016

不一定必須雙方都支援支援 I/O SCAN,其中一方支援就可以,另外一方設備只要支援 MODBUS TCP/IP 即可,
不一定非得是 Schneider 的設備。比如 TWDLCAE40DRF 和 140 NOE 77101,雖然 TWDLCAE40DRF 沒有集成
I/O SCAN 服務,但是 140 NOE 77101 仍然可以通過 I/O SCAN 來讀寫 TWDLCAE40DRF 裡的資料。這一點和
MB+網路中的 PEER COP 不同。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。