常見問題 (FAQs)

如果我的Unix作業系統不在PCNS或PCBE免費軟體支援範圍內,有什麼其他方法設定遠端自動關機呢?

公佈日期: 25 二月 2016

我們提供了一個腳本範例,可以通過網路遠端關閉這類Unix伺服器:
-------------------------------------------------------

1: 這個例子可以在Solaris伺服器上正常運行。若使用其他版本的Unix,請根據其版本做相應的修改
2: 具體內容請參考作業系統使用者手冊
3: 對系統安全性要求比較高的用戶不宜採用此方法
-------------------------------------------------------
解決方案:
1. 
在支援PowerChute Network ShutdownServer1上安裝這個腳本,安全關閉其他伺服器的工作將由Server1完成。
2.  Server2是希望受Server1控制完成安全關機功能的伺服器。
3.  我們的腳本範例的檔案名稱是shut.sh。檔內容如下:
          
    #!/bin/sh
              #Script remotely executes shutdown command
              rsh -n -l root server2 /usr/sbin/shutdown -y -g 60 -i 0
              #root is the logon user account this machine is using to log onto the remote server
              #called server2
              #the remote command executed is ""shutdown"" with the appropriate switches for
              #Solaris.
              #The root account must be trusted on the remote servers in order for ""rsh"" to work.
              #To trust a remote system using the root account, the .rhosts file must include the
              #server Name/IP of the trusted system and the trusted user account.
              #The format for .rhosts is as follows:
              # server name/ip address     root
              #  159.216.77.215             root
              #Review the MAN (manual pages for rsh) to get more information

  4.  用戶必須創建.rhosts以使我們的範例腳本可以執行。.rhosts檔必須放在root使用者目錄下。
 

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。