常見問題 (FAQs)

同時有兩個USB裝置, 例如XVGU & XB5S5要如何跟IDHMI連接?

公佈日期: 22 三月 2016

HMIGTO的USB口的最大容量為500mA,兩個裝置(XB5S5與XVGU)是可以同時通過一個帶有外部電源的擴展槽接上HMIGTO5310的。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。