常見問題 (FAQs)

Unica全彩智能開關系列USB 插座是否可使用在任何一支 IOS 或 Android 手機充電?

公佈日期: 02 五月 2016

Unica全彩智能開關系列提供的 USB 插座為 5V, 2.1A 輸出,只要電子產品充滿電,具有安全阻斷功能;目前經測試 Iphone 或任一款式 Android 手機都可以配合此插座的輸出量,使用者可以安心選購。
 

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。