常見問題 (FAQs)

PM8000與ION7650的電力品質量測值modbus register如何對照、如何理解?

公佈日期: 28 一月 2018

PM8000與ION7650電錶屬於ION等級的電錶。需要用ION protocol來讀取。如果透過modbus來讀取電力品質的資訊會有限。可以參考modbus register map以及ION meter and IEC 50160.pdf檔案。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。