常見問題 (FAQs)

PME 可以透過 Sepam/Meter 用來控制 中壓/低壓 開關盤嗎?

公佈日期: 28 一月 2018

PME 可以透過 Sepam/Meter 控制 中壓/低壓 開關盤 ONOFF,但因 ModBUS 通訊有時間 Delay,不建議 透過PME下達 控制指令,在標準模組會 Disable,需自行建立
如果使用ION meter,可以在ION meter的framework裡作邏輯編輯,直接在meter層級做控制,不會有通訊上的時間延遲。

對您是否有幫助?

我們如何進行信息改進?

找不到想要的答案?

歡迎聯絡客戶服務團隊,接收有關技術支援、投訴協助等資訊。