Taiwan, China
歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇您的地點
  • Default Alternative Text

    視覺與實用兼顧的現代美學

施耐德電機 x 昱韋設計

modern-aesthetics-1-IC-980x490  modern-aesthetics-2-IC-980x490  modern-aesthetics-3-IC-980x490

對謝東龍設計師來說,從事空間設計的目的是協助屋主實踐他們對「住家的期待與夢想」,所以他一向樂意以其專業提供兼顧視覺美感和實用需求的整體設計,確保屋主入住後的空間品質與生活享受。

營造體貼入微的細節之美

modern-aesthetics-4-IC-980x490  modern-aesthetics-5-IC-980x490



這一間27坪30年老房子是屋主準備給兒子婚後的新居。設計整合了年輕人喜愛的美式風格,以及屋主夫婦對於空間的考量和預算限制。最後謝東龍以內斂但不失溫馨的現代演繹手法,讓原先格局配置不盡理想的住家,得以坐擁寬敞明朗的生活情境,處處展現謝東龍對整體性設計的重視,以及對細節的體貼入微。

建構自在有彈性的生活空間

modern-aesthetics-6-IC-980x490  modern-aesthetics-7-IC-980x490



老屋的格局在重新挪移之後,加大了客廳對外窗尺寸,欲挹注開放公領域更加豐沛和煦的自然採光;餐廳區架高平台自成一格,賦予複和式使用機制,不僅有吧台和餐桌,又可以依需求挪移開來,成為屋主兒子跟朋友玩樂器的練團室;臥室床頭則設置半高牆板,劃分出後方衣櫃和更衣區,但不影響視野流暢連貫,依舊保有私密空間的舒適無拘。

質感相得益彰的平整設計開關面板

modern-aesthetics-8-IC-980x490  modern-aesthetics-9-IC-980x490

接著在材質構成部分,除了天地壁強調色調與質感的呼應,一般人非常容易忽略的開關面板,同樣逃不過謝東龍的挑剔眼光,特別是以灰紫色立面、清水模壁磚為基調的空間背景,如果使用傳統淺色塑膠面板,顯得廉價、突兀又不美觀。 因此他拿出香檳灰帶有金屬質感的施耐德ZENcelo點藏純平開關面板給屋主比較,果然立刻顯現出差異性,發現到小小一片的平整設計,既然能跟牆面匹配彷彿連為一體,加上具有抗腐蝕、耐熱、阻燃等特性的聚碳酸酯表面材質,無論看起來或摸起來都格外別緻,進一步烘托空間質感。



modern-aesthetics-10-IC-980x490  modern-aesthetics-11-IC-980x490


另外,ZENcelo開關面板可以依據需求,在色彩選項、開關指令數量等部分做客製化設定,更是深獲屋主的喜愛與贊許,因為能夠讓住家內所有面板保有統一性之際,不同位置的面板又有各自使用指令,創造順手又上手的生活便捷度。



modern-aesthetics-12-IC-490x490

繞了整間房子一圈,大處著眼、小處著手,果然體悟到「細節成就完美」這一句話,如今這間住家從玄關、客餐廳、臥室到浴室,確實因為使用質感相得益彰的施耐德ZENcelo點藏純平開關面板,空間風格更趨於完整,難怪謝東龍設計師強調雖然這是第一次使用施耐德開關面板,但相信絕對不是最後一次,會成為他經營空間細節不可或缺的要角。

設計師小檔案

昱韋設計
設計師:謝東龍
入行年資:28 年
聯絡信箱:uway@seed.net.tw
聯絡電話:02-2693-2396
公司地址:新北市汐止區福德一路177巷17號

設計師的一段話:


modern-aesthetics-13-IC-490x490


「雖然第一次使用施耐德面板,但是完全符合我對歐洲品牌的高品質要求,而且價格不會過份誇張的高,兼顧美感與成本,實在是推薦給客戶的好選擇。」

關於施耐德,了解更多…

施耐德室內美學:www.se-design.com.tw
施耐德電機Facebook: www.facebook.com/SchneiderElectricTW

The Chat is available now