Taiwan, China
歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇您的地點
  • Default Alternative Text

    兼具多元與一致性的細膩

施耐德電機 x 純色設計

multi-function-1-IC-490x490

對部分藝術家來說,擁有自己的風格是最重要的事。然而,在林怡君設計師的理念中,有了自己的風格之後,還要綜合考量屋主的需求及房屋的格局,量身訂做的設計,才能讓屋主在美輪美奐的環境當中,依然保有自己理想的家的味道。

貼心又具質感的收納空間

multi-function-2-IC-490x490



這是一個屋齡12年的舊屋翻新的建案。爽朗、浪漫的女主人喜歡收藏各式各樣的美酒、瓷器以及復古的物件。大量的收藏使得收納成為空間設計的第一要務。26 坪的空間中,設計師以鄉村風為基調,加入了工業感的拉門、開關插座面板與家具。浪漫的鄉村風格混搭微粗曠的工業風,在空間和層次上展現了女主人的性格。雲彩紋路的義大利漆佈滿了客廳的電視牆,另外一面則是採用白色文化牆,建構出不單調的空間,給人視覺上的延伸感。在功能上,搭配了淺色系統櫃,讓屋主能夠安心放置收藏品。

創造風格多變的視覺感受

multi-function-3-IC-490x490



相較於客廳明亮的感覺,主臥室則是靜謐的淺灰色系,以水藍色義大利漆和越南石的大理石牆建構而成,搭配純白色的系統櫃,營造出莊嚴而典雅的休憩環境,這樣的安排是呼應屋主對於灰色的熱愛以及對於質感的追求。



multi-function-4-IC-980x490 

 multi-function-5-IC-980x490 

 multi-function-6-IC-980x490

兒童房則是完全迥異的公主風,粉紅色的牆面和整面牆的白色格狀系統櫃,每個空格都能擺放可愛的家飾或布偶,讓上了小學的女兒可以盡情佈置自己的小城堡。

在多元中追求一致的質感

multi-function-7-IC-490x490



為了完全貼合屋主的需求,空間呈現了多元的樣貌,但設計師仍在小細節上採用了一致的元素,就像屋內隨處可見的ZENcelo開關面板,不管在文化牆或是大理石的牆面上,高貴的古銅色都能夠巧妙地融入其中,還有點綴加分的效果。



multi-function-8-IC-490x490

當初由於價錢的考量,設計師曾建議屋主將部分隱蔽處的開關面板以傳統面板替代,但屋主在比較過實品後,對ZENcelo外觀與功能印象深刻。相較於市面上常見的翹板式開關,ZENcelo純平按壓的 Impress技術,讓開關能夠保持在同一個位置,使牆面更顯得整潔俐落;而點式橘色LED燈在夜晚既能發揮指示功能卻又不影響睡眠品質。



在兼顧多元和質感的前提下,ZENcelo系列的面板展現了實用性與美感,林設計師強調,這是她第一次使用這系列的產品,對於顏色和做工給予很高的評價,甚至也開始使用於自己目前的工作室,足見其對ZENcelo系列的喜愛。

設計師小檔案

純色設計
設計師:林怡君
入行年資:10 年以上
聯絡信箱:pisceslin@msn.com
行動電話:0958-217-960
公司電話:02-2941-0317
公司地址:新北市新店區永安街87號

關於施耐德,了解更多…

施耐德室內美學:www.se-design.com.tw
施耐德電機Facebook: www.facebook.com/SchneiderElectricTW

The Chat is available now