Taiwan, China
歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇您的地點
  • Default Alternative Text

    質感細節堆疊 實現海天一色自然風格

施耐德電機 x 喬宇空間規劃設計

natural-homestyle-2-IC-490x490

鄭總監表示:「女主人很有藝術氣息,心思很細膩,對於室內色彩、 空間、材料的運用都非常的講究也很有想法,喜歡自然風格 。」


natural-homestyle-3-IC-490x490

因此在設計規劃上,呈現出海天一色、室內與室外景色交融的感受。而在素材的選用上,多用自然元素,像是木頭、石材、皮革、鈦金等等,利用不同質感產生空間的流動與融合;讓室外的山、水、景巧妙地與室內風格連結。


natural-homestyle-4-IC-490x490

鄭總監在空間的布局上非常講究細節,從訂製的餐桌、椅子、沙發、燈飾,甚至是餐桌上的擺飾,每個細節都有不同的故事。在牆面上混搭不同的材質,利用石材紋路、木頭花紋,創造線條的流動感與不同色階的融合。另外,也利用間接照明、光線溫度來創造光線表情,配合淡水的氣候,創造空間的暖度,隨著室內光線與自然光源的推移,實現室內的豐富層次與人文質感。


natural-homestyle-5-IC-490x490

在開關面板的選用上,也是呈現設計亮點的一部分。屋主非常喜歡施耐德 Unica 系列的面板,除了弧形的線條搭配整體室內風格外,也有多種顏色、材質可以選擇,而 Unica 一體成型的鋁鎂銅材質,呈現自然的金屬光澤,讓整體住宅風格在細節上更臻完美。最後決定採用鐵灰色面板,搭配室內自然風格的色調, 在石材、木材的牆面上完成畫龍點睛的作用。

設計師小檔案:

natural-homestyle-6-IC-490x490

喬宇空間規劃設計

設計總監:鄭欣 Jennifer
聯絡電話:02-2206-6300
聯絡信箱:joydesign01@gmail.com
公司地址:台北市建國南路一段279巷20號一樓

關於施耐德,了解更多…

施耐德室內美學:www.se-design.com.tw
施耐德電機Facebook: www.facebook.com/SchneiderElectricTW

The Chat is available now