Taiwan, China
歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇您的地點
  • Default Alternative Text

    全彩智能開關 突破風格限制優化居家細節

施耐德電機 x 爾聲空間設計

unica-promotion-2-IC-490x490

現代人重視居家風格設計,連同家具、家電以及家飾單品都要維持風格的一致性,不過對於插座與開關這些存在空間中的小細節常常讓人手足無措,施耐德 Unica 全彩智能開關 打破了風格、年齡與性別的種種限制,讓開關成為優化居家細節的單品!

台灣對居家品質的要求在逐步攀升,現代人從過去對家居品的要求從「可用、實用」,開始講究「設計」,連同家具、家電以及家飾單品都要維持風格的一致性。不過對於插座與開關這些存在空間中,面積小且設計呆板,常常讓設計者手足無措,不是盡量減少插座開關,就是避免將其設置於顯眼的位置。

unica-promotion-3-IC-490x490

受到全球對設計美學重視的影響,台灣人對需求品的要求從過去的可用到實用,漸漸開始要求「型」與「機能」兼具,造就越來越多人買屋裝潢會找設計師來協助規劃。爾聲空間設計 Archlin Studio 陳榮聲設計師曾遠赴紐澳攻讀建築裝潢。他受到南半球設計思維影響,對於產品的機能與外型要求都相對講究。因此,他「以需求為根基將自然建材融合地景,帶入生活的每一個角落」,替台北退休夫妻的打造實用適居的風格自然住宅,在居住者年齡與需求之間取得平衡,透過施耐德 Unica 系列面板為空間細節注入嶄新活力!

機能與材質並重 安全無毒點亮家中細節

unica-promotion-4-IC-980x490

老夫妻起初看上位於台北近郊這間公寓的理由很單純,退休後嚮往簡單接近自然的居住空間,也希望提供孫子們舒適開放的度假環境;考量到主要居住者的年齡,空間多半以材質變化著手,避免大面積的鮮明色彩,選擇在細節上做色彩的點綴;主臥房簡單的木地板和窗外綠意搭配,為了營造活動性較佳環境,兩間房間以拉門設計增加空間靈活度,老人家與小朋友活動區域不以擺飾妝點居家,而是透過施耐德 Unica Plus 全彩面板替寢室增添設計趣味。

「房間空間多半以材質變化著手,避免大面積的鮮明色彩,選擇在細節上做色彩的點綴」-- Unica Plus 橘色四切開關

unica-promotion-5-IC-490x490 

 unica-promotion-6-IC-980x490

Unica Plus 沙黃色

unica-promotion-7-IC-490x490

柔和色調的全彩面板置入寢居室提升空間質感與獨特性。型隨機能的法國大廠 Unica 開關,於歐洲製造並通過歐盟 RoHS 認證,對於製造過程與原料的品質要求高,ABS 樹脂無毒環保材質守護家中成員的健康;耐磨耐髒的特性不必擔心因長期使用成為裝潢污點;結合美型、無毒與機能的面板設計,讓開關插座成為安全的居住空間藝術師。

unica-promotion-8-IC-980x490

「結合美型、無毒與機能的面板設計,讓開關插座成為安全的居住空間藝術師」-Unica Plus 蘋果綠﹝上﹞、Unica Plus 淺草綠﹝下﹞

多元材質與色彩搭配 優化空間小細節

unica-promotion-9-IC-980x490 

 unica-promotion-10-IC-980x490

在設計此案時,大膽使用各種建材,巧妙的比例拿捏讓退休夫妻的老公寓散發適齡又活潑的氛圍。風格的產生源自於細節的堆疊,因此家中的每一個角落都是透過精心設計後方能產生自然的一體感,以材質作為區隔家庭場域的設計概念,為了不讓建商標配開關成為細節缺陷,施耐德 Unica 系列面除了擁有 Plus 彩色面板外,還有玻璃、木頭、石材的 Unica Class 系列和 Unica Top 金屬材質系列,提供設計師色彩之外的搭配選擇,讓開關接軌退休夫妻簡約低彩的居家風格。 「Unica 多元材質系列,提供設計師色彩之外的搭配選擇」-- Unica Class 玻璃黑銀灰模組

unica-promotion-11-IC-980x490 

 unica-promotion-12-IC-980x490

老屋改建已經在更換水電瓦斯等管線上消耗了裝潢費用約 20% 的預算,因此屋主打消將廚房移位的規劃,以實用性為主要考量輔以細節設計。在廚房壁面選擇鏡面材質搭配石英石檯面方便清潔,但是開關插座最多的廚房如果搭配塑膠面板的話就會降低整體設計;施耐德 Unica Class 玻璃材質解決了廚房與走道搭配的問題,完美優化了空間細節。 「廚房壁面選擇鏡面材質搭配石英石檯面方便清潔,完美優化了空間細節。」-- Unica Class 玻璃白銀灰模組

法式的浪漫優雅 是開關也是設計

unica-promotion-13-IC-980x490

在設計案例時總有預算上的限制,但並不見得要花大錢才能構築自己想要的居家風格,有時候透過細節和單品點綴,能呈現比花費大筆預算裝潢更凸顯家的品味!像是必需存在的開關插座,設計師會依照空間選擇其角色,當裝潢為主角時,則弱化面板、維持設計整體性;若裝潢設定較為素雅單調,則透過凸顯面板活化牆面設計。木質元素佔據餐廳與工作區域,營造恬靜的用餐和工作氛圍,利用施耐德 Unica Top 木紋開關面板鑲嵌於潔白的牆面,遠看與空間和諧搭配,近看木頭紋理凸顯整體質感。設計師再也不必大費周章的精簡插座,或將開關設計在不符合使用需求的位置了。

unica-promotion-14-IC-490x490

「木質元素佔據餐廳與工作區域,營造恬靜的用餐和工作氛圍」-- Unica Top 菸草木

unica-promotion-15-IC-490x490

Unica Top 櫻桃木

簡易組裝設計 更換隨心所欲

unica-promotion-16-IC-980x490

設計師在開關與插座的配置上雖然主要還是以實用性為主要考量,但安裝在玄關、客廳電視牆等等被視為家中門面的區域,則會建議屋主在開關的外型與質感上多下點成本。在視覺簡潔乾淨的玄關牆面上安裝別具設計感的施耐德 Unica 系列具有單切、二切、三切、四切與四切以上的開關,以及插座、門鈴等多種模組選擇搭配;針對戶外或衛浴等潮濕空間附有防水蓋板,金屬蓋版都通過 IP 11 等級驗證可抵制酒精、漂白水、油類和清潔劑等直接接觸;當開關關閉時有水藍色 LED 指示燈,出於人性的機能兼具美型設計是提升居家美學實用單品。

unica-promotion-17-IC-980x490 

 unica-promotion-18-IC-980x490

「Unica 系列面板具有多種模組選擇,並通過 IP 11 等級驗證,可抵制酒精、漂白水、油類和清潔劑等化學劑侵蝕」-- Unica Plus 水綠色、Unica Class 石板黑 、Unica Top 純白色

unica-promotion-19-IC-490x490

諸如牆面、地板、櫃體或大型家具,一旦裝潢之後或許久久才會再次改變,但是住宅以人為居,隨著心境與年齡等各種因素,對於家中的設計風格喜好也會產生變化,施耐德 Unica 系列替實用功能為主的開關添加美學概念,讓開關面板如同沙發和寢具一樣可以隨心情、季節等等變換外衣,面板只需要一把一字型螺絲起子就能輕鬆拆卸更換;端子咬合緊密又不易鬆脫,簡易組裝方式讓開關在居家找到全新舞台。
「Unica 系列替開關添加美學,讓開關面板如同沙發和寢具一樣可以隨心情、季節等等變換外衣。」-- Unica Top 金屬灰

unica-promotion-20-IC-490x490

Unica Class 石板黑

關於施耐德,了解更多…

施耐德室內美學:www.se-design.com.tw
施耐德電機Facebook: www.facebook.com/SchneiderElectricTW

The Chat is available now