我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

為您的企業打造的馬達管理架構

馬達控制與保護產品

產品亮點

馬達管理方案節省能源

借助高效馬達管理解決方案及我們的數位應用,實現節能,為您提供能源優化見解及措施。

工業物聯網負載管理系統 TeSys island

創新負載管理解決方案 TeSys island 使機械更智慧、更可靠,同時縮短上市時程。

支援工業物聯網的變頻器 Altivar Process

Altivar Process 變頻器專為工業物聯網而設計打造。

用於馬達控制保護的 TeSys GV

運用 TeSys GV 系列產品讓馬達保持運轉,並將馬達保護上限至多提升 500 A。

EcoStruxure Machine Advisor 數位服務平台

EcoStruxure Machine Advisor 能評估資產健全狀況,以協助機械製造商建立最佳架構條件,實現可靠的機械運作。

資源和工具

馬達管理解決方案

施耐德全方位的馬達管理解決方案能為您節省高達 30% 的投資金額。

需要協助?

從這裡開始!

現在就找尋答案。自行搜尋解決方案,或與我們的專家聯絡。

聯絡客服

聯繫我們的客戶服務團隊以獲得更多資訊、技術支援、投訴協助等。

購買地點

輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

 在新窗口中開啟

瀏覽 FAQ

瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。

 在新窗口中開啟

聯絡業務

歡迎您線上提問,將有專家與您聯絡。

1.什麼是馬達控制保護?

在電動馬達中,一端有供電,另一端有軸(金屬桿)旋轉,提供足夠的功率以有效地驅動機器。 此外,馬達會消耗工業企業大部分的電能。因此,為提高馬達的效能及安全性,必須提供經過全面規劃、驗證及測試的馬達保護及馬達管理架構方案。  

馬達控制保護是一種增強系統,防止電動馬達和馬達啟動器發生多次諸如單相、接地故障、高或低電源電壓、相位不平衡、堵塞條件、過載等損壞。施耐德電機為建築、機械及基礎設施提供一系列馬達控制及保護解決方案,可減少停機時間及提高能源效率,協助您優化流程及運作。

2.智慧馬達控制為何重要?

世界正在向有利於節能理念的技術和數位創新邁進。例如,智慧馬達控制讓智慧機械能夠監控能源,最大程度減少意外當機。此方案亦可與設施系統及建築提供安全通訊及互操作性,以透過智慧裝置提供精確監控及控制。此外,智慧馬達控制可簡化診斷流程,縮短寫程式時間,提高電力系統及流程效能,並透過允許您隨時隨地存取數據,提升資產管理水平。 

施耐德電機相信,會根據您的要求發展我們的科技。我們的馬達控制及保護服務提供永續且智慧的馬達整合解決方案,例如用於馬達控制保護的 TeSys GV、用於資產健康評估的 EcoStruxure Machine Advisor、用於接受工業物聯網的 TeSys Island 以及負載管理系統等。我們的專家團隊還制定了一套智慧馬達控制系統,例如 EcoStruxure 馬達控制配置器、EcoStruxure Power Build 中壓、EcoStruxure 馬達管理設計等。