智慧醫院病房管理
智慧醫院病房管理
EcoStruxure™ Connected Room Solutions for Healthcare,透過提供個人化病房控制,不僅提升病人滿意度,也使醫療人員的工作效率極大化,同時增加能源使用的效率。

提供高品質的病患照護服務,吸引優秀醫護人才。
卓越的醫療服務體驗
現今的醫療院所不僅要面對不斷演進的法規要求、日益提升的病患期望,還得應對資源受限的嚴峻考驗。EcoStruxure™ Connected Room Solutions for Healthcare 提供整合式的病患體驗。它將精準的病房控制權交到病患手中,有效減少護理師呼叫,讓護理人員能更專注於照護工作。同時,此方案整合了臨床與設施管理系統,大幅提升營運效率。
應對當前挑戰的解決方案




為每一位顧客創造價值
- 確保病人、醫護人員和來訪者的安全,提供高品質的病人照護服務,並保障資料隱私。
- 在符合環保及法規要求的前提下,維持設施的財務穩定與健康。
- 吸引、招聘並留住一流的醫療專業人才。
- 通過數位化、靈活和可擴充的解決方案,幫助醫療業者提升病患體驗。
- 採用模組化零組件設計,避免了冗餘的閘道器和硬體設備,從而減少了產品的隱含碳排放。
- 無論在施工階段還是營運階段,我們的全面性解決方案都能超越您的預期。它能與客戶的第三方系統及物聯網(IoT)雲端平台進行簡易整合,大幅簡化部署流程。
- 利用模組化、易於安裝及可擴展的解決方案,確保各種醫療設施環境下的智慧醫院病房控制,保障設施運作不間斷。
- 藉由在建築管理系統 (BMS) 層級整合設施管理,我們能提供所有病患病房系統的深入洞察,優化資源分配,進一步降低營運成本。
- 根據病房使用狀態,設置多個模式或場景以適應不同需求。
- 將臨床系統(Clinical Systems)與建築管理系統(BMS)整合,確保系統高效運行,並根據病房使用情況調整維護計劃。
- 透過單一便捷的平台,輕鬆管理整個設施,並可與 EcoStruxure™ Building Operation 系統簡易整合,讓您獲得可採取行動的洞察,做出更明智的決策。
- 根據病房狀態,您可以將空間配置為多種模式或情境,以符合不同需求。
- 快速上市,部署便捷:我們的解決方案安裝快速,能將對日常營運的干擾或停機時間降至最低,讓您迅速投入使用。
- 解決方案具備高度客製化與彈性擴展能力,可輕鬆應對醫療機構不斷變化的空間與技術需求。

透過全數位、全電氣化的解決方案,建立一個環保永續、韌性強、高效且以照護為核心的環境,讓醫療設施走在時代的前端。
資料來源
12022 年全球衛生人力資源策略:2030 年勞動力:世界衛生組織第 75 屆世界衛生大會報告
22019 年醫療業碳足跡, 由 Healthcare Without Harm 和 ARUP 共同發布
3方便的技術服務能提升病人滿意度,2022 年,TechTarget
什麼是醫院智慧醫院病房 Smart Room?
智慧醫院病房 (smart room) 是指醫院中導入先進科技的病患房間,它整合了多種創新技術,其中包含我們領先的 EcoStruxure™ 智慧聯網病房解決方案(EcoStruxure™-connected room solutions)。旨在通過自動化系統和設備提升醫療服務品質,從而全面提高病人的就醫體驗。在智慧醫院病房中,醫療專業人員可以即時監控患者,並遠端控制病房環境。這意味著確保溫度舒適、光線適宜,並提供娛樂設施。此外,智慧醫院病房還配備了未來式的智慧病床。它們配備了感測器和監控系統,可追蹤患者的生命徵象、動作和睡眠模式。
我們的智慧醫院病房管理解決方案能提供什麼幫助?
我們的智慧醫院病房管理解決方案在節能降耗的同時改善醫療效果、護理品質和患者滿意度。透過為醫務人員提供即時患者資料和病房環境控制能力,我們能夠提高醫療護理效率,使患者在醫院體驗方面更加舒適。我們的解決方案還能幫助醫院降低能耗,最終為打造更可永續的未來做出貢獻。透過更出色的能源管理,我們還降低了管理成本,同時提高了醫院的長期成本效益。透過我們的智慧醫院病房和智慧醫院病床,未來患者將享受到舒適的溫度、娛樂和更好的生活品質,同時獲得高品質醫療服務。選擇我們的智慧醫院病房管理解決方案,即刻體驗未來醫院。