Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Интеллектуальная защита электродвигателей с TeSys GV4 от Schneider Electric

TeSys GV4 – это новое поколение автоматических выключателей для защиты электродвигателей

Новинка с номинальным током до 115 А и мощностью до 55 кВт оснащена интеллектуальными возможностями управления и гибкими опциями защиты. Широкий диапазон специальных и расширенных функций позволит производителям щитового оборудования и OEM-компаниям использовать новые выключатели в самых жестких условиях эксплуатации.

Линейка TeSys GV4 специально разработана для применения на таких объектах, как водоочистные станции, нефтеперегонные и цементные заводы, грузоподъемное оборудование и т.п.

Особенности

TeSys GV4 оснащены новыми встроенными опциями защиты от затянутого пуска, заклинивания ротора и замыкания на землю, а также технологией ротоактивного размыкания силовых контактов, необходимой для надежной работы в любых условиях.

К устройствам можно подключиться с помощью смартфона по технологии NFC – это обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и удобное техническое обслуживание. Специальное приложение GV4 открывает доступ к журналу последних событий и уставок, позволяет редактировать настройки функций защиты для оптимальной адаптации к фактической нагрузке электродвигателя.

Типы устройств

Серия GV4 представлена тремя типами устройств.

Тип L – это магнитные автоматические выключатели, предназначенные для защиты от короткого замыкания.

Тип P – это термомагнитные выключатели с широким диапазоном регулировки перегрузки и двумя классами защиты.

ТИП PEM – это многофункциональные автоматические выключатели с продвинутыми функциями защиты и оповещения, а также возможностью подключения бокового модуля SDx.

Контактный смарт-модуль SDx позволяет легко и надежно управлять технологическими процессами на производстве благодаря предварительной сигнализации перед срабатыванием защиты и идентификации по типу аварии.SDx можно запрограммировать на размыкание контактора, на оповещение до срабатывания защиты по перегрузке и на автоматический перезапуск после охлаждения электродвигателя (OFF – 1...15 мин).

Преимущества

В аппаратах GV4 применяются запатентованные клеммы EverLink, повышающие устойчивость к вибрации и исключающие необходимость в периодическом повторном затягивании для обеспечения безопасного и надежного подключения питания.Эргономичные поворотные рукоятки (прямые, выносные и боковые) позволяют сделать работу с выключателем еще проще и удобнее.

TeSys GV4 обладают повышенной отказоустойчивостью и широким диапазоном регулировки перегрузки – от 0,4 до 1 In (номинального тока).Отключающая способность изделий составляет 100кА (Icu = 100% Ics).Устройства линейки обладают уменьшенными габаритами – их ширина составляет 81 мм, на передней панели корпуса можно выставить два класса защиты аппарата (10 или 20).

Новинка полностью интегрируется в экосистему шкафов Okken и Blokset evo: выключатели GV4 можно монтировать в функциональных блоках и использоват ь как элемент конструирования распределительного щита с помощью ПО Ecoreal XL.Ввод в эксплуатацию системы устройств с использованием GV4 доступен посредством ПО Ecoreach приложения GV4.

Общайтесь в чате с нашим специалистом и узнайте больше об изделиях и услугах!