Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Schneider Electric представляет серию инновационных преобразователей частоты Altivar Machine ATV340



Компания Schneider Electric расширяет семейство преобразователей частоты Altivar™. Новая серия Altivar Machine ATV340 сочетает в себе простоту установки и современные алгоритмы управления для простой интеграции в системы автоматизации промышленных механизмов.

Основные характеристики и преимущества ATV340:

  • Преобразователи частоты ATV340 разработаны для применений, требующих управления с высокой динамикой. Они обеспечивает гибкость управления практически для всех видов электродвигателей в замкнутом или разомкнутом контуре.
  • Применение технологии быстрого Ethernet и минимальный цикл опроса 1мс позволяют увеличить производительность механизма.
  • Встроенный мультипротокол на базе Ethernet, встроенный модуль энкодера, функции для отраслевых применений и совместимость с широким рядом электродвигателей позволяют добиться непревзойденной гибкости при проектировании.
  • Комплексная защита и обеспечение безопасности - ATV340 имеет сертификат кибербезопасности Achilles уровень 2 и полностью соответствует стандартам EN ISO 1384901 и EN 62061.
  • ATV340 предназначен для работы в средах с высоким уровнем пыли и повышенной вибрацией при температуре до 60°C. Дистанционный мониторинг обеспечивает предиктивное обслуживание, а функция быстрой замены позволяет сократить время сервисных работ.
Преобразователи частоты Altivar Machine ATV340 подходят для работы в различных отраслях промышленности, таких как упаковка, обработка материалов, перемещение материалов, подъемно-транспортное оборудование.

Для пользователей доступен обучающий вебинар "Инновационные преобразователи частоты Altivar Machine ATV340>> https://youtu.be/PkCCv31u-o0

Общайтесь в чате с нашим специалистом и узнайте больше об изделиях и услугах!