Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

EcoStruxure Power Monitoring Expert от Schneider Electric – «Продукт года» по версии Consulting-Specifying Engineer

Киев, 30 мая 2018 г. — Платформа EcoStruxure Power Monitoring Expert, разработанная Schneider Electric, мировым экспертом в управлении энергией и автоматизации, стала лауреатом премии «Продукт года» журнала Consulting-Specifying Engineer. Награды ежегодного конкурса вручаются лучшим новинкам в сегменте ОВК, пожарной безопасности, электротехники и инженерных сантехнических систем.

Платформа EcoStruxure Power Monitoring Expert создана для минимизации времени простоев и максимизации операционной эффективности на энергоемких предприятиях с высокими требованиями к бесперебойной работе оборудования. Это ключевой элемент архитектуры EcoStruxure Power от Schneider Electric, который выступает в качестве «окна» для цифровой сети, используя преимущества подключения IoT и распределенного интеллекта. Ecostruxure Power Monitoring Expert обладает:

  • передовыми инструментами визуализации и анализа энергии для расчета, моделирования, прогнозирования и отслеживания основных показателей энергоэффективности (EnPIs);
  • инновационной системой управления оповещениями с «умными» событиями и группировкой сигналов тревоги для интуитивной и качественной фильтрации, поиска и категоризации событий и сигналов тревоги;
  • удобным графическим интерфейсом для мониторинга статуса сети.
«Эта награда – результат многолетней работы талантливой и преданной команды Schneider Electric. Мы рады получить признание экспертного сообщества, ведь это показатель того, что наше предложение полностью соответствует современным потребностям рынка», - говорит Хуан Ариас (Juan Arias), Руководитель международных продаж EcoStruxure Power Monitoring Expert, Schneider Electric.

EcoStruxure Power Monitoring Expert является частью предложения Schneider Electric в рамках концепции нового энергетического будущего. Электрические сети продолжат развиваться, а системы - усложняться, что повлечет значительные изменения в их обслуживании и контроле. EcoStruxure Power Monitoring Expert от Schneider Electric – это открытая и масштабируемая архитектура энергоменеджмента на основе технологий Интернета вещей. Данный управленческий инструмент позволяет обеспечить защиту людей и оборудования, поддерживать эксплуатационную эффективность, экономить время и деньги. Система в режиме реального времени собирает данные о распределительной сети предприятия и представляет их в качестве понятной информации через интуитивный веб-интерфейс.

EcoStruxure Power Monitoring Expert использует стандартные промышленные протоколы и позволяет работать с любыми устройствами как Schneider Electric, так и сторонних производителей. Программное обеспечение легко интегрируется с любыми системами учета, мониторинга и автоматизации (например, SCADA, BAC, DCS, ERP), а также веб-сервисами. Кроме того, EcoStruxure Power Monitoring Expert от Schneider Electric может работать в самых требовательных ИТ-средах и совместим со стандартами кибербезопасности IEC62443.

Общайтесь в чате с нашим специалистом и узнайте больше об изделиях и услугах!