Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Schneider Electric представляет новые USB розетки

23.10.18

Schneider Electric объявляет о старте продаж розетки USB + SCHUKO в серии Merten D-Life, System M.
Розетку можно использовать как для подключения электроприборов, так и для зарядки гаджетов.
Преимущества:
  • "Три в одном"
  • Электрическая розетка с двумя USB 2.0 разъемами позволяет одновременно подключать стандартные устройства и заряжать смартфоны и планшет.
  • "Экономичность"
  • Многофункциональное устройство устанавливается в одну монтажную коробку, чтобы экономить место в комнате, а также сократить время монтажа.
  • "Безопасность"
  • В новой розетке предусмотрены защитные шторки, которые надежно защищают контакты розетки и обеспечивают оптимальный уровень безопасности в помещениях, где находятся дети.
  • "Низкий уровень энергопотребления" Меньше 0,15 Вт
  • "Уникальные характеристики" На 2 выхода 2400 мА