Технические ЧаВо

В TeSys U температура двигателя измеряется в %. Почему?

Дата публикации: 14 апреля 2020

Пускатель имеет свою тепловую модель. На основе данной модели и параметров двигателя пускатель рассчитывает допустимую температуру двигателя, которую принимает за 100%. Холодный двигатель 0%. Относительно данных параметров Вы можете настроить тепловую защиту.

Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.