Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Mackmyra: эффективные заводы по производству виски

Альтернативный текст по умолчанию
Партнерская программа по совместной работе над технологиями автоматизации (Collaborative Automation Partner Program, CAPP) позволяет взаимодействовать с технологическими партнерами, которые обеспечивают необходимые компоненты наших комплексных решений для заказчиков.

Партнерская программа по совместной работе над технологиями автоматизации (Collaborative Automation Partner Program, CAPP) позволяет взаимодействовать со стратегическими партнерами по всему миру, которые обеспечивают необходимые компоненты наших комплексных решений для заказчиков. 


Это тесное сотрудничество проявилось на проекте с компанией Mackmyra Svensk Whisky. Завод по производству виски компании Mackmyra расположен рядом с одним из чистейших источников воды и использует этот ресурс в качестве одного из ключевых маркетинговых преимуществ. Помимо достижения целевого производственного показателя в 1,8 миллионов бутылок в год, необходимо было обеспечить экологическую безопасность и устойчивость производства.


Компания Mackmyra обратилась к Schneider Electric, чтобы создать решение для нового завода с упором на эффективность, экочувствительность и безопасность. Компания Schneider Electric привлекла партнера по автоматизации, компанию Bihl & Weidemann, зная, что решения этой компании лучше всего подойдут данному заказчику.

Задача

Одной из основных задач на этом проекте было определение надлежащего уровня автоматизации. Если процесс будет слишком автоматизированным, исчезнет способность вручную вносить критически важные корректировки в последний момент. Эти корректировки придают виски производства Mackmyra его особые характеристики, такие как уникальный цвет и текстура. Решение по автоматизации должно было предусматривать способность изменять различные факторы производственного процесса в зависимости от качества сырья. Заказчику также необходимо было решение, позволяющее наблюдать за всем процессом. Это означало обеспечение обзора сразу нескольких этажей завода.

Решение

Местная группа Schneider Electric осуществила развертывание системы для управления всем процессом – от поставки сырья до готового виски. Эта система основана на совместной и интегрированной архитектуре EcoStruxure Plant (ранее PlantStruxure) для промышленных и инфраструктурных приложений от Schneider Electric и позволит ключевому персоналу Mackmyra наблюдать за всем производственным процессом. 

Они также смогут создавать отчеты или демонстрировать завод заказчикам, независимо от их географического положения. Компания Schneider Electric также приобрела у своего партнера по программе CAPP и промышленного эксперта, компании Bihl + Weidemann, модуль AS-i, который улучшил обмен данными и упростил их передачу. 


Это решение обеспечивает согласованный обмен данными между процессами, позволяя мгновенно вносить корректировки. Оно проверяет, закончилось ли сырье и останавливает конвейер до тех пор, пока не появится возможность пополнить материал. Данное решение снижает потребление электроэнергии заводом до 50 % по сравнению с предыдущей системой. Система SCADA обеспечивает обзор и управление всем процессом из операторной. 


Кроме того, если операторы находятся не в операторной, они смогут отслеживать аварийные сигналы с помощью мобильных устройств и экранов ЧМИ Magelis. Это значительно сокращает время простоя системы.

Узнайте о партнерской программе по совместной работе над технологиями автоматизации

Партнерская программа по совместной работе над технологиями автоматизации позволяет создать готовое решение, выбрав технологию от наших партнеров и интегрировав ее с предложением Schneider Electric.
Подробнее

Общайтесь в чате с нашим специалистом и узнайте больше об изделиях и услугах!