Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Антирезонансные дроссели SAH

Пассивные фильтры, реакторы SAH

Часть PowerLogic

Дроссели для фильтрации гармоник

Антирезонансные дроссели SAH
  • Технические параметры

    Антирезонансные дроссели — это специальные трехфазные дроссели, предназначенные для снижения коэффициента усиления гармонических помех в сети с высоким уровнем помех и защиты различных элементов установки.
    Они составляют ряд устройств от 6 до 100 Квар и соответствуют большинству стандартных типов резонанса: 135, 190 и 215 Гц для напряжения сети 400/415 В 50 Гц. Антирезонансные дроссели должны быть выбраны по соответствующим им конденсаторам.

    Технические характеристики
    • антикоррозийное покрытие
    • термодатчик с контактом нулевого напряжения
    • соответствие стандартам: IEC 60289, EN 60289


    Преимущества

    • Увеличенный срок службы
    • Встроенная защита от перегрева
    • Исполнение сухого типа

    Варианты применения

    • Повышение качества электроэнергии: снижение уровня помех в сети.