Лінійка
Harmony Control - Модульні реле вимірювання та контроля
Модульні реле вимірювання, реле контроля фаз, реле контроля напруги, реле контроля струму, реле контроля частоти Реле контролю параметрів мережі живлення (реле контроля фаз, реле контроля напруги, реле контроля струму, реле контроля частоти) для захисту двигунів та іншого обладнання або для контролю фізичних змінних, таких як рівень, швидкість і температура RM4 - RM84 -RM17 - RM35 - REG.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Harmony Relay для ланцюгів управління
Реле Harmony для ланцюгів управління Знімні реле і релейні колодки, напівпровідникові релеПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Harmony Timer - Електронні реле часу
Електронні реле часу Реле часу для створення простих фіксованих логічних системних циклів або в якості доповнення до промислових програмованих контролерів.Переглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left Harmony Твердотільні реле
Твердотільні реле Твердотільні реле HarmonyПереглянути продуктиarrow2_left Запустити засіб вибору продуктуarrow2_left